Part Number: TMS320F28335
我们在TMS320F28335的指令集手册的文档中看到如下图的描述:

其中,下面的备注描述了:如果使用RUN 1命令去执行单指令,能够响应中断;如果使用STEP 1命令去执行,则不能响应中断。
请问:我们使用的是Code Composer Studio 7.4.0软件进行调试,但是没有找到区分RUN 1和STEP 1的操作界面。该如何操作呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320F28335
我们在TMS320F28335的指令集手册的文档中看到如下图的描述:

其中,下面的备注描述了:如果使用RUN 1命令去执行单指令,能够响应中断;如果使用STEP 1命令去执行,则不能响应中断。
请问:我们使用的是Code Composer Studio 7.4.0软件进行调试,但是没有找到区分RUN 1和STEP 1的操作界面。该如何操作呢?
没听说过RUN 1和STEP 1的操作按键,应该就是resume和step into指令吧?
方便附上是哪个文档上看到的?
看了一下这个文档,其实里面通篇都没有提到CCS,所以我认为它不是在讲CCS中的操作,而是讲指令的执行。
看描述应该是对应的CCS中的STEP OVER和STEP INTO这两个指令。