已TMS320F28335作为主控制器的电路板,在制板返回后,新板还未烧写程序,连接仿真器时显示连接不到仿真器,也下载不进去程序,通过示波器观察复位引脚,发现复位引脚在上电后持续输出周期性低电平,该引脚上拉电阻为10K,将该电阻换为100R时,仍有周期性低电平,将该电阻换为0R时,才将该引脚的电平强上拉至3.3V,芯片才可以烧写进去程序,烧写完程序后,再将上拉电阻更换为10K,板子上电后没有任何问题,复位引脚也不会输出周期性低电平,这种问题是什么引起的,怎么解决,麻烦大家帮忙解决一下
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
已TMS320F28335作为主控制器的电路板,在制板返回后,新板还未烧写程序,连接仿真器时显示连接不到仿真器,也下载不进去程序,通过示波器观察复位引脚,发现复位引脚在上电后持续输出周期性低电平,该引脚上拉电阻为10K,将该电阻换为100R时,仍有周期性低电平,将该电阻换为0R时,才将该引脚的电平强上拉至3.3V,芯片才可以烧写进去程序,烧写完程序后,再将上拉电阻更换为10K,板子上电后没有任何问题,复位引脚也不会输出周期性低电平,这种问题是什么引起的,怎么解决,麻烦大家帮忙解决一下
这是正常现象,是由芯片中的看门狗程序引起的,可能是新芯片中的看门狗未禁用。
你的操作没什么问题。
那新芯片中的看门狗怎么禁用,是跟厂家沟通吗,厂家出厂的时候禁用看门狗吗,不能每次都更换电阻下载程序吧
不用这么麻烦,第一次连接芯片的时候外部加个下拉接地,等连接上仿真器后再释放。烧写过程序之后就没这个问题了
同一批次的芯片焊在其他的板子上没有这个问题,如果这个板子我要批量生产的话,下载每个板子之前都要加个下拉接地吗,是不是设计引起的这个问题
不知道你是什么渠道购买的芯片?
另外,你的boot pin设置是怎么样的?出问题的只有这一块芯片吗?
我的两个板子,四块芯片都这样,boot pin是GPIO84、GPIO85、GPIO86、GPIO87这四个引脚吗,这几个引脚我都用作了IO口输出或输入,,再没烧写程序的时候芯片出现这样的问题跟这个有关系吗
电路上有拉高拉低吗?
boot引脚跟仿真器关系不大,但是跟离线运行会有关系。
其实你的芯片这个问题基本就是看门狗引起的,全新的芯片里面没有程序的话看门狗是使能的,初次烧写也只能通过这样的方式连接之后进行烧写
话说,一般复位电路不是都会设计一个物理上的复位摁键吗?只要连接的时候同时摁住复位键应该就能正常连接仿真器了,下次烧写就可以正常连接,不需要下来复位了。