This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,是否有一种这样的例程,比如IO的使用,但是同时包含可以使用IQmath的环境。现在的情况是,我找到了IT的IQmaht的例程,如图1
图1
我尝试着把IQ嵌入到IT官网提供的其他例程中,但是不清楚报了错误。
如图2
在百度找的只有2812的例程,但是和TI提供的IQmath的例程又有很大的出入,如图3
图3
我是IQmath使用的新手,望得到援助解答,谢谢
TI是有提供IQmath的使用说明和每款芯片的例程的,但是确实没有想你提到的结合了诸如GPIO和IQmath混用的例程,或者说,有这类例程但是都是基于一个大的项目开发的,比如电机控制的例程,不知道这类例程你是否需要?
关于IQmath的使用说明和例程你可以在这个路径下找到:
C:\ti\c2000\C2000Ware_4_01_00_00\libraries\math\IQmath\c28\docs
C:\ti\c2000\C2000Ware_4_01_00_00\libraries\math\IQmath\c28\examples