TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F2808: 关于IQmath的使用

Part Number: TMS320F2808
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE,

你好,是否有一种这样的例程,比如IO的使用,但是同时包含可以使用IQmath的环境。现在的情况是,我找到了IT的IQmaht的例程,如图1

                                                                 

                                                                                        图1

                                                         

我尝试着把IQ嵌入到IT官网提供的其他例程中,但是不清楚报了错误。

                                                                             

                                                                              

                                                                                                如图2

在百度找的只有2812的例程,但是和TI提供的IQmath的例程又有很大的出入,如图3

                                                                                

                                                                                                             图3

我是IQmath使用的新手,望得到援助解答,谢谢

  • TI是有提供IQmath的使用说明和每款芯片的例程的,但是确实没有想你提到的结合了诸如GPIO和IQmath混用的例程,或者说,有这类例程但是都是基于一个大的项目开发的,比如电机控制的例程,不知道这类例程你是否需要?

    关于IQmath的使用说明和例程你可以在这个路径下找到:

    C:\ti\c2000\C2000Ware_4_01_00_00\libraries\math\IQmath\c28\docs

    C:\ti\c2000\C2000Ware_4_01_00_00\libraries\math\IQmath\c28\examples

  • 你好。如果有基于一个大的项目开发的,这类例程我也可以看一下的,但是希望是TMS320F2808的,只是不清楚可以在哪里找到资源

  • 额,这款芯片实在是有点年代了,官网仅存的两个例程我看了一下应该都没有包含IQmath库的,可能只能参考IQmath的例程了