This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
调试自己焊接的DSP288335的板子,第一次debug就出现如下的问题:
C28xx: Error connecting to the target: (Error -1155 @ 0x0) Device may be operating in low-power mode. Reset the device, and retry the operation. If error persists, confirm configuration, power-cycle the board, and/or try more reliable JTAG settings (e.g. lower TCLK). (Emulation package 5.1.450.0)
仿真器没问题,在开发板上已经确认过。万用表测量供电3.29v,1,79v,应该也是正常的。
在ccxml中Test Connection 测试是正常的
网上搜索了一下相关问题,有一个帖子上说可以通过在on chip flash把芯片擦除一下,但是我用的ccs6.0,找不到tool-on chip flash;
另一个解决方式说是把boot模式调成wait模式,但是没找到如何调整为wait模式。
希望能得到解答,问题困扰一周了,感谢感谢!
你好,你是说,在板子测试连接没问题的情况下点击debug就会出现这个报错吗?
debug的时候有没有看到擦除flash的进度条?
你提到的on-chip flash是要在debug界面下仿真器连接了芯片之后才会出现,可以将CCS切换到debug界面,然后点击工具栏里面连接芯片的按钮。连接上芯片之后应该就能在tools里面找到了
另外,boot模式的话可能跟这个问题关系不大,不过boot模式是通过调节芯片的4个boot引脚电平来控制的,你可以看一下datasheet上关于boot mode的说明。
一般来说,连接测试成功的话debug连接芯片应该也没问题,但也有可能连接成功但debug的时候无法连接芯片。
我建议是先用例程来测试一下程序是否有问题,如果用例程也有这个问题,那就可能要考虑硬件问题。比如你可以检查一下芯片的复位引脚电平是什么样的,芯片的boot引脚电平是怎么样的。
C:\ti\c2000\C2000Ware_4_01_00_00\device_support\f2833x\examples