This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

新做的板子 用的28335 需要密码解锁flash区



问题描述

芯片:28335

ide :ccs3.3

仿真器 :seed xds510 plus

操作系统:winxp sp3

新做的板子 第一次烧写 需要输入密码 输入FFFF不对。芯片是新的芯片,可以正常连接 ,引脚电压均无误 每次load programme 停在ramfuncs处。程序在另一块板子上跑过无误

以下是仿真器截图 和错误截图

  • L0 SARAM 受密码保护,如果芯片被加密那么是无法写入内容的。

    换片芯片是否也有这个问题,把芯片焊到您谈到的另一块能够正常运行的板子上是否也有问题?

  • @forrest

    我还没有更换芯片,因为我也不确定原因

    这块芯片确定是新芯片 不可能被加密

    我尝试密码的时候提示是

    device is still locked  check the memory map make sure the password data locations are writeable

  • 请把地址0x380090中的数值确认一下(如下图所示)。如果同样的操作在另一块开发板上能够正常,那么请检查一下VDD3VFL的供电,然后做个交叉实验确认一下原因。

  • @Forrest 感谢您的回复 确实是VDD3VFL电源处存在虚焊  现在板子 好了

    flash连接不是去 原来是因为没供电

    没供电导致flash默认是锁着的,所以两块security sram区都不能写,昨天试着改下cmd,其他区的ram是可写的。

    详细的请看这篇文章

    http://hi.baidu.com/mraatnmiznfpqvr/item/ed6d36c25e73ce1fc610b230

    有时候连接成功便以为是所有的供电正确了 其实不是这样的。借助看到的一句话:虚焊是万恶之源

  • 好的。很高兴得知已经找到原因。