一、我想用PWM作同步整流,如BUCK型驱动,如果用单路PWM,一路直接驱动、另一路反相驱动,这样容易使开关管产生瞬间导通现象。如果用两路驱动产生以下波形将是最恰当的:
象这种情况有什么好的办法?
二、关于PWM-Chopper,我看了两遍还是没有理解它到底会干什么,有什么功能。
请专家释疑
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1. 第一个图形可以参考PWM的Dead Band功能,能够达到如下的波形。PWMA产生上面的波形,PWMB产生下面的波形,t1为PWMB的Rising Edge Delay,t2为PWM的Falling Edge Delay。
2. PWM Chropper是用在变压器驱动的情况下,用一个高频载波将PWM信号进行调制。可以设置高频载波的频率。
这个您这个应用应该用不到,可以不用考虑。