This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

tms320f2812



最近在用2812的AD进行模拟信号的采集,2812数据表上写着AD是十二位的,但是我采集同一电平怎么后3位数据一直在跳动?

有什么好的办法能提高精度吗?

  • 12位是标称精度,对于标准的直流源来说的,真正表征ADC转换精度的是一个叫做ENOB(有效位数Effective Number of Bits)的参数,具体定义可以参考F281x数据6.30.8章节,而F281x的ENOB是10.1. 另外三个参数也能说明采样结果的精度,即DNL/INL, offset error和gain error. 通常来讲,主要影响因素在后两个,具体参数也可以在6.30.2章节查到。

    对你的应用而言,有几个建议:

    1. 选用外部相对精准的ADC电压参考;

    2. 确定你的模拟信号是直接电阻分压还是经过运放?需要保证输入到芯片ADC引脚的信号稳定;

    3. 根据使用的频率确定外部电阻的大小符合要求;

    4. 输入零电压确定offset error,再输入满量程电压确定gain error,根据应用文档F2810, F2811, and F2812 ADC Calibration Application Report (literature number SPRA989)进行软件补偿。

    以上内容也都可以在6.30.2章节的注脚部分找到。

    希望对你的应用有所帮助。

  • 嗯,又学到点。但是我想知道您提出的3. 根据使用的频率确定外部电阻的大小符合要求,这个使用频率是什么的频率,怎样确定外部电阻,是要求尽量阻抗匹配吗?

  • 这个主要讲的是针对不同的ADC采样时钟而在ADCRESEXT引脚上加的外部偏置电阻,具体请参考数据手册Table 2-2. Signal Descriptions中ADCRESEXT后的DESCRIPTION。其它所有与ADC相关的参数或使用都可以在数据手册第二章信号描述和第六章电气特性的6.30中查到,建议将这个部分全部看一看。另外具体的使用方法可以参考ADC用户手册。