This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TMS320F2812焊接之后有50%的芯片无法烧录程序,烧写视频如下
目前进行了以下操作:
C28xx::Error occurred during flash operation: Timed out waiting for target to halt while executing FlashAPllnterface2812V2_10.out
C28xx::Error occurred durina flash operation: Timed out waitina for taraet to halt while executina FlashAPlnterface2812V2 10.out
C28xx:Flash operation timed out waiting for the algorithm to complete. Operation cancelled
C28xx::File Loader: Memory write failed: Unknown error
请问遇到这种问题接下来我应该如何解决?谢谢
你好,这一批次的芯片是第一次制作板子吗?芯片购买渠道是哪里?
看到你烧写的时候是进行了一个解密的操作,你的芯片原先是加密过的吗?
不是第一次制作板子,至于上边解密操作是因为在板子有些芯片烧写不进去,为了定位问题原因,把板子上烧不进去的芯片拆下来,处理清洗,有些刮一下芯片管脚处理后,用工装烧写,工装烧写没问题,再焊到板子上烧写看是否能烧进去,在反复验证定位问题原因,目前问题是,有些芯片工装上能烧写,焊到芯片上不行,有些在工装上烧不进去,焊到芯片上又可以,这种情况大概什么原因?
额,这个很难判断啊,没什么规律可循。
我不知道你说的工装是什么?
工装烧写和焊到芯片上烧写,两者的成功概率有什么联系吗?