This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用的软件环境: CCS Version:12.0 C2000ware Version 4.01
我这边有一块TMDSCNCD28388D开发板,使用C2000ware->driverlib->F2838x->examples->c28x->led->led_ex1_blinky示例工程,烧录程序到CPU1 RAM,开发板能够正常运行程序。
但是,将编译选项设置为编译到CPU1 FLASH中后,尝试烧录,提示以下问题:
看起来是在Erase Flash的过程中就已经出现错误了。
查看F28388技术手册,以及CCS的On-Chip Flash工具,发现zone1和zone2的CSM密码都没有program过:
还有,使用CCS On-Chip Flash工具的Erase Flash功能,发现只有Sector3-Sector12可以正常擦除,其他的都报错:
请大神们看看是什么问题。
你好,请问你使用的是TI的哪款开发板?因为我这边也是最近就用F28388D的controlCARD测试过这个例程,运行下来没什么问题。虽然是用的CCS11.2,但对工程烧写应该不影响。
可以确认的是,工程本身是没有对DCSM加密模块做设置的,而且这个报错也不像是加密导致的。
原工程是否有修改过呢?
使用的是TMDSCNCD28388D开发板,原工程没有修改过。
目前,我怀疑是因为开发板在我拿到之前就被加密了,因为刚刚我才发现CCS On-Chip Flash工具好像并没有读取到CPU1 的FLASH OTP段数据,而只是展示了CCS自身默认的数据。
是的,如果是未解密的芯片去读on_chip flash的是读不出来的。刚没看仔细,确实你的两个截图中的报错都跟芯片被锁时的报错差不多。但是你确定Sector3-Sector12是可以正常擦除的?
是的,这么看的话应该是这些sector没有分配到加密区。不过这样的话是没办法看到密码的,也没办法解除保护,如果不知道密码的话可能这块芯片就没办法使用,或者只能用来仿真用了