Part Number: TMDSCNCD28388D
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE,
使用的软件环境: CCS Version:12.0 C2000ware Version 4.01
我这边有一块TMDSCNCD28388D开发板,使用C2000ware->driverlib->F2838x->examples->c28x->led->led_ex1_blinky示例工程,烧录程序到CPU1 RAM,开发板能够正常运行程序。
但是,将编译选项设置为编译到CPU1 FLASH中后,尝试烧录,提示以下问题:

看起来是在Erase Flash的过程中就已经出现错误了。
查看F28388技术手册,以及CCS的On-Chip Flash工具,发现zone1和zone2的CSM密码都没有program过:


还有,使用CCS On-Chip Flash工具的Erase Flash功能,发现只有Sector3-Sector12可以正常擦除,其他的都报错:

请大神们看看是什么问题。