This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F280049: 单个epwm如何与外部信号实现同步,当有外部信号的时候pwm输出当没有外部信号的时候pwm不输出

Part Number: TMS320F280049


想要实现一个epwm与外部信号进行同步的功能,当外部信号输入时pwm与外部信号进行同步输出,当无外部信号时epwm不启动

  • 你好,是只要完成①“当外部信号输入时pwm与外部信号进行同步输出,当无外部信号时epwm不启动”,还是还需要②在PWM启动的时候PWM的相位与外部信号同步?

    1的话推荐用TZ模块来做,当外部有触发条件的时候可以实现封波,再做个“反向”的就可以实现有信号的时候输出,无信号的时候封波了

    2的话要在1的基础上再把外部信号引入PWM的同步引脚,这样使能同步之后就可以跟外部信号相位同步了

  • 您好,由于我是使用matlab自动代码生成的方式生成代码,所以可以问一下您在matlab中epwm模块的具体设置吗?就比如下图中的这些选项需要怎么设置。谢谢

  • 这个很抱歉,我对matlab的使用不太熟悉。。。

    我建议你可以将问题发布到英文E2E论坛或者matlab官方论坛咨询一下。

    英文E2E论坛链接:e2e.ti.com/.../c2000-microcontrollers-forum