我目前在C28端能读到外部RAM的数据,但不能进行写操作,在M3端能读能写。我怎么设置,能让C28能写外部RAM(EPI0扩展的)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
此外,我们注意到您发布了两个关于F28M35H52C的帖子:
是否方便提供以下信息:
请问您的终端应用是什么?
是否已经投入生产?还是仍处于设计阶段?
原理图就是通过EPI0外扩了一片RAM(CS0),一片FLASH(CS2)。与你们spruh22i.pdf的举例一样。
spruh22i.pdf的17.9.2 Memory Protection讲了这个问题,默认是能c28能读写EPI0扩展的外部RAM,并且我看了0x400F-B938中的值是0,应该能写。下面是相关文档。
、
好的明白。
是否方便提供以下信息:
请问您的终端应用是什么?
是否已经投入生产?还是仍处于设计阶段?
请问以上信息方便通过邮箱的方式提供下吗?我们不会把该信息公布到论坛上。
是能读不能写。M3对RAM读写时,read pin,write pin有低电平脉冲,操作正常;c28读RAM时read pin有低电平脉冲;c28写RAM时write pin无低电平脉冲,不能写
是能读不能写。M3对RAM读写时,read pin,write pin有低电平脉冲,操作正常;c28读RAM时read pin有低电平脉冲;c28写RAM时write pin无低电平脉冲,不能写
好的,工程师正在查看哈,大概需要两到三个工作日给到您答复。
您好,
抱歉回复晚了。
请问您目前能继续开发吗?还是说因为该问题卡在了这里?