您好TI牛×的工程师小弟膜拜了,instaSPAIN中如何通过三相采样电流合成的母线电流?原理图中是将三相电流直接连接到加法器中,如果这样加法器输出岂不是为0的值,或者为1.65V的偏移值,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好TI牛×的工程师小弟膜拜了,instaSPAIN中如何通过三相采样电流合成的母线电流?原理图中是将三相电流直接连接到加法器中,如果这样加法器输出岂不是为0的值,或者为1.65V的偏移值,谢谢
你好,
1、母线电流取决于逆变器的消耗功率和效率,如果没有任何其他电流感应,很难从电机 3 相电流中获得非常准确的电流。
可以计算电机输出功率,需要知道电机效率、逆变器效率、直流母线输入电压,然后计算直流母线电流。
2、不知道你指的是哪个原理图?

您好这个instaspin采集总线电流的原理图,市一个加法器,输入端的网络分别是三采样电阻对应的ABC相电流的输入(每个桥臂下的采样电阻的信号端)通过这个输入道dsp中区采集总电流为母线电流,请问这个采集母线直流端的总电流实现方法?
上面的图片是TI开发板的原理图中的采样部分
你好,能否具体说明一下是哪个型号的开发板?原理图的路径具体是哪个?
DRV8301-69M-KIT 评估板 | TI.com.cn 这个板子的原理图 中的硬件母线的实现累加和的方式,程序中可以获取母线电流辛苦帮助解答一下,万分感谢
它适用于对直流链路电流进行采样,或者可以直接为此添加一个直流链路电流分流电阻器。两者具有相同的功能和相同的采样技术。如果想了解更多详细信息,可以查看以下链接中的应用说明。
通过instaSPIN的原理图是通过三相电流在某些时刻采样后进行输入求和电路输入mcu ad口数据 得到总线电流,您给的文档仅仅是电流采样的逻辑和时刻,和一些处理方法,还是很迷惑怎么折算出来的