Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
各位工程师大家晚上好!我想请问下如何配置dsp28377D浮点数库文件!我配置的浮点除法 FS$$DIV一直不对。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位工程师大家晚上好!我想请问下如何配置dsp28377D浮点数库文件!我配置的浮点除法 FS$$DIV一直不对。
您好,我按着这个配置了,但是FS$$DIV还是不能使用,您能帮助我一下吗?
我参考的是您说的这个文件。然后配置了不对。这个浮点库配置需要添加.asm文件?如果您能帮我解决,我有偿付费。
我在您的另一个帖子中看到您似乎没有给fpu分配内存?
C:\ti\c2000\C2000Ware_4_01_00_00\libraries\math\FPUfastRTS\c28\examples\common\f2838x 下的 fastrts_examples_lnk.cmd 您参考一下。
您也可以把您的cmd文件发上来,我帮您看一下
您好,这是我的cmd文件
MEMORY
{
PAGE 0 :
/* BEGIN is used for the "boot to SARAM" bootloader mode */
BEGIN : origin = 0x000000, length = 0x000002
RAMM0 : origin = 0x000122, length = 0x0002DE
RAMD0 : origin = 0x00B000, length = 0x000800
RAMLS0 : origin = 0x008000, length = 0x000800
RAMLS1 : origin = 0x008800, length = 0x000800
RAMLS2 : origin = 0x009000, length = 0x000800
RAMLS3 : origin = 0x009800, length = 0x000800
RAMLS4 : origin = 0x00A000, length = 0x000800
RESET : origin = 0x3FFFC0, length = 0x000002
RAMGS45678 : origin = 0x010000, length = 0x005000
PAGE 1 :
BOOT_RSVD : origin = 0x000002, length = 0x000120 /* Part of M0, BOOT rom will use this for stack */
RAMM1 : origin = 0x000400, length = 0x000400 /* on-chip RAM block M1 */
RAMD1 : origin = 0x00B800, length = 0x000800
RAMLS5 : origin = 0x00A800, length = 0x000800
RAMGS0 : origin = 0x00C000, length = 0x001000
RAMGS1 : origin = 0x00D000, length = 0x001000
RAMGS2 : origin = 0x00E000, length = 0x001000
RAMGS3 : origin = 0x00F000, length = 0x001000
/* RAMGS4 : origin = 0x010000, length = 0x001000
RAMGS5 : origin = 0x011000, length = 0x001000
RAMGS6 : origin = 0x012000, length = 0x001000
RAMGS7 : origin = 0x013000, length = 0x001000
RAMGS8 : origin = 0x014000, length = 0x001000 */
RAMGS9 : origin = 0x015000, length = 0x001000
RAMGS10 : origin = 0x016000, length = 0x001000
RAMGS11 : origin = 0x017000, length = 0x001000
RAMGS12 : origin = 0x018000, length = 0x001000
RAMGS13 : origin = 0x019000, length = 0x001000
RAMGS14 : origin = 0x01A000, length = 0x001000
RAMGS15 : origin = 0x01B000, length = 0x001000
CPU2TOCPU1RAM : origin = 0x03F800, length = 0x000400
CPU1TOCPU2RAM : origin = 0x03FC00, length = 0x000400
}
SECTIONS
{
codestart : > BEGIN, PAGE = 0
#ifdef __TI_COMPILER_VERSION__
#if __TI_COMPILER_VERSION__ >= 15009000
.TI.ramfunc : {} > RAMM0, PAGE = 0
#else
#endif
#endif
ramfuncs : > RAMGS45678, PAGE = 0
.text : >>RAMM0 | RAMD0 | RAMLS0 | RAMLS1 | RAMLS2 | RAMLS3 | RAMLS4, PAGE = 0
.cinit : > RAMM0| RAMD0, PAGE = 0
.pinit : > RAMM0, PAGE = 0
.switch : > RAMM0, PAGE = 0
.reset : > RESET, PAGE = 0, TYPE = DSECT /* not used, */
.stack : > RAMM1, PAGE = 1
.ebss : > RAMLS5, PAGE = 1
.econst : > RAMLS5, PAGE = 1
.esysmem : > RAMLS5, PAGE = 1
Filter_RegsFile : > RAMGS0, PAGE = 1
ramgs0 : > RAMGS0, PAGE = 1
ramgs1 : > RAMGS1, PAGE = 1
/* The following section definitions are required when using the IPC API Drivers */
GROUP : > CPU1TOCPU2RAM, PAGE = 1
{
PUTBUFFER
PUTWRITEIDX
GETREADIDX
}
GROUP : > CPU2TOCPU1RAM, PAGE = 1
{
GETBUFFER : TYPE = DSECT
GETWRITEIDX : TYPE = DSECT
PUTREADIDX : TYPE = DSECT
}
}
/*
//===========================================================================
// End of file.
//===========================================================================
*/
。您如果不需要修改链接文件的话,先用
C:\ti\c2000\C2000Ware_4_01_00_00\libraries\math\FPUfastRTS\c28\examples\common\f2838x 下的 fastrts_examples_lnk.cmd
替换掉工程中的链接文件试一下。
你好,我用该文件替换2837x_RAM_lnk_cpu1.cmd后,会报错。我请问一下,在编程时候我用 / 当做除号,是不是比使用 FS$$DIV在运算时候慢一些?
是的;应该尽量使用 * 来代替 / 。
这几个链接与您的报错有关,您看一下:
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/dmed/HTML/10234.html
简单来说就是链接器没有找到 FS$$DIV 的相关定义。您可能有一些文件没有链接到。