您好,请教一下DC/AC后为什么要加电感?

我看TI有的参考设计在电感前后加两组电压和电流检查,为什么不用一组?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当与 2-level, 3-level的TIDA 1606或TIDA 010210转换器一起使用时,开关节点中必须有电感。使用电感是为了保证这种拓扑引入的升压效应。
为了满足EMI标准,通常实施附加级电感器。仅使用“升压”电感器通常不可能满足要求。
为了运行功能性PFC,仅一组电流测量和一组电压测量(电网)就足够了。根据转换器的期望特性,一个测量点可能比另一个更好。
客气了,如果觉得我的回复能解决你的问题的话还请点击绿色的“问题已解决”按钮,方便其他工程师参考。