Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
// // GPIO16 is the SPISIMOA pin. // GPIO_setMasterCore(16, GPIO_CORE_CPU1); GPIO_setPinConfig(GPIO_16_SPIA_SIMO); GPIO_setPadConfig(16, GPIO_PIN_TYPE_PULLUP); GPIO_setQualificationMode(16, GPIO_QUAL_ASYNC); // // GPIO17 is the SPISOMIA. // GPIO_setMasterCore(17, GPIO_CORE_CPU1); GPIO_setPinConfig(GPIO_17_SPIA_SOMI); GPIO_setPadConfig(17, GPIO_PIN_TYPE_PULLUP); GPIO_setQualificationMode(17, GPIO_QUAL_ASYNC); // // GPIO18 is the SPICLKA. // GPIO_setMasterCore(18, GPIO_CORE_CPU1); GPIO_setPinConfig(GPIO_18_SPIA_CLK); GPIO_setPadConfig(18, GPIO_PIN_TYPE_PULLUP);
你好:
在配置SPI引脚参数时,例程为什么把所有引脚都配置成上拉? 这里的上拉是否有意义? 我尝试过将时钟引脚和MOSI引脚配置为推挽,MISO引脚配置为浮空输入,SPI也可以正常工作