Part Number: TMS320F28388D
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
//
// GPIO16 is the SPISIMOA pin.
//
GPIO_setMasterCore(16, GPIO_CORE_CPU1);
GPIO_setPinConfig(GPIO_16_SPIA_SIMO);
GPIO_setPadConfig(16, GPIO_PIN_TYPE_PULLUP);
GPIO_setQualificationMode(16, GPIO_QUAL_ASYNC);
//
// GPIO17 is the SPISOMIA.
//
GPIO_setMasterCore(17, GPIO_CORE_CPU1);
GPIO_setPinConfig(GPIO_17_SPIA_SOMI);
GPIO_setPadConfig(17, GPIO_PIN_TYPE_PULLUP);
GPIO_setQualificationMode(17, GPIO_QUAL_ASYNC);
//
// GPIO18 is the SPICLKA.
//
GPIO_setMasterCore(18, GPIO_CORE_CPU1);
GPIO_setPinConfig(GPIO_18_SPIA_CLK);
GPIO_setPadConfig(18, GPIO_PIN_TYPE_PULLUP);
你好:
在配置SPI引脚参数时,例程为什么把所有引脚都配置成上拉? 这里的上拉是否有意义? 我尝试过将时钟引脚和MOSI引脚配置为推挽,MISO引脚配置为浮空输入,SPI也可以正常工作
-->
-->