请问在Lab5b中,在测试的过程中发现,进行速度环的PID控制的速度参考值为52707179(图一),而且这个值是一只变化的,但是我的速度设定值为1677721(图二),这两个为什么不一样


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问在Lab5b中,在测试的过程中发现,进行速度环的PID控制的速度参考值为52707179(图一),而且这个值是一只变化的,但是我的速度设定值为1677721(图二),这两个为什么不一样


您好,
这是该函数中的一个临时变量,您可以在执行代码时获取正确的值。 您可在 expression watch window中检查轨迹对象中的变量或速度 PI 控制器对象的参考值。
ctrlHandle->traj_spd.targetValue
ctrlHandle->traj_spd.intValue
ctrlHandle->pid_spd.refValue
感谢您的回复,我根据您说的看了这几个变量,但是还是存在一个倍数关系,图一是设定的参考速度为0.1KRPM,但是您说的这几个变量为什么都是0.2KRPM(图二),和我的设定值存在一个2倍的关系,但是我用测速一起看了电机速度为0.1KRPM,请问这个是为什么?



您的工程运行良好,没有任何错误。 这些变量的单位是不同的。 gMotorVars.SpeedRef_krpm 的单位为"rpm",其他变量的单位为 pu 格式, gMotorVars.SpeedRef_krpm 的值需要被转换为 pu 格式。
您可以在实验中找到转换代码,如下所示:
// set the speed reference
CTRL_setSpd_ref_krpm(ctrlHandle,gMotorVars.SpeedRef_krpm);