Part Number: CCSTUDIO-C2000
#pragma CODE_SECTION (fun1,"fun1_addr")
#define fun1add (void (*)(void)) 0x3EC000 //放到flash扇区F CMD中的flash扇区F起始地址为0x3EC000
void fun1()
{
XXXX.....
}
在CMD SECTIONS中加入
fun1_addr : >FLASHF, PAGE =0
编译之后 .map文件中FLASHF的used显示为0,GLOBAL DATA SYMBOLS里也找不到_fun1
在main函数中加入下面两行代码,
Uint32 a;
a=(Uint32)&fun1;
编译之后 .map文件中FLASHF的used就有长度了,GLOBAL DATA SYMBOLS里也有_fun1了,请工程师和各位大佬解答一下。这是为啥,怎么处理fun1写不进flash的问题。
eg:CCS的优化是off状态,0级优化下加入上面两行代码编译,fun1也写不进flash里了。