This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8301-HC-C2-KIT: 关于I-TOTAL与实际母线电流对应关系的疑问

Part Number: DRV8301-HC-C2-KIT

以上路径中的原理图中,设计母线电流采集电路如下:

放大电路倍率为30,偏置电压1.65V,电动情况下,母线电流只有正向电流,也就是说母线电流从0A到MAX对应的电压变化为1.65V(母线电流0A运放输出1.65V,母线电流最大时运放输出3.3V)

请问这个电路,运放输出电压值和实际母线电流是什么关系呢?

我可以这样计算吗:

1.65V Heavy division sign 30 = 0.055V

0.055VHeavy division sign0.002ohm = 27.5A

27.5A x 3 = 82.5A,也就是当母线电流是82.5A的时候,放大器输出3.3V(增量1.65V)

当VG1 = 55mV时,运放输出为1.65V+0.55V

当VG1和VG2均为55mV时,运放输出为1.65V + 0.55V + 0.55V 

当VG1、VG2、VG3均为55mV时,运放输出为1.65V+0.55V+0.55V+0.55V

采样电阻时2mohm,如果每相采样电阻都产生55mV的压降,那么每相的电流就是27.5A,母线电流时三相电流和,那是不是就是27.5A x 3呢

  • 您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛寻求帮助,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 您好,

    请参阅 InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION User's Guide ( https://www.ti.com/lit/spruhj1)的第5.2.1章和第5.2.2章(Hardware Prerequisites) ,其中有关于这些的详细说明。

    也可以参阅以下手册,了解放大器以开始进行开发:

    Analog Engineer's Pocket Reference Guide

  • 您好 感谢帮助

    看下了这两个章节的内容,没有解决我的疑问

    第5.2.1章是对单相采样的描述,并没有对下桥臂三电阻采样母线电流求和电路的解释

    第5.2.2章是对检测极性的描述

    上图为DRV8301-HC-C2-KIT套件A相采集电路,按照InstaSPIN文档的理解,这应该是属于负极性反馈方式,如下图所示:

    看到这里我又多了一个疑问,硬件电路设计为什么要使用负极性方式呢

    是不是因为采样电阻位于三相下桥臂,所以电阻上流过的电流的方向都是从电机端流回到驱动器侧的。

    如果假定从驱动桥到流入电机的电流的方向为正方向,那么采样电阻流过的电流的方向就是负方向,因此就要使用负极性方式采集电流,负负为正,这样通过采样电阻检测到的电流就可以直接用于算法控制,不需要将采集值取反,不知道这个理解对不对

  • 您好,

    硬件电路设计为什么要使用负极性方式呢

    用户可以使用正极性或负极性进行电流检测。 只需按照guide在软件中设置正确的"sign"即可。 

  • 关于这个贴子里提出的问题 我想了下 似乎原理上理解 应该如上图

    上图是以7段式SVPWM扇区1进行分析的 其他扇区应该类似

  • 您好,

    我们注意到您在另一个帖子中的相似答复,我们会在另一个帖子中帮您确认下,该贴我们会先关闭,谢谢!