Part Number: TMS320F28388D
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
28388D默认的boot引脚是GPIO72和GPIO84
由于设计失误,没有向官方控制卡那样对这两个两个引脚加上下拉电阻及拨码开关

上图为28388D控制卡的boot模式选择部分的设计
看到TRM手册中有如下描述:

从相关章节的描述看 上述的操作不是太复杂 不过我没有在C2000ware里找到相关的例程
我想将启动模式修改成这部分描述的那样,不靠外部管脚配置,只有一种启动模式,Flash启动就可以,我的应用里对启动没有太多要求
问题1.请问TI工程师,C2000Ware里面有5.4.3.1.章节对应的例程吗?对diverlib目前使用还不是太熟,找相关的上层函数有些吃力
问题2.修改启动模式要操作OTP,一次性可编程是指只能对该区域修改一次吗,即便是操作失误?
问题3.如果将boot模式修改为5.4.3.1章节描述的那这样,会影响JTAG在线连接器件(C281、C282、CLA及CM)吗?会影响工程的JTAG调试吗?