Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
各位工程师们你们好,非常感谢你们能抽出时间阅读我的问题帖。
这张图是我的最终结果图,flash kernel下载到RAM的比特率只有500bit/s
下面是我的操作流程:
使用的开发板为LAUNCHXL-F28377S
以下是开发板图片
为了使用...\C2000Ware_4_01_00_00\utilities\flash_programmers\serial_flash_programmer\serial_flash_programmer.exe程序
设置post-builds step后用CCS编译了...\C2000Ware_4_01_00_00\device_support\f2837xs\examples\cpu1\F2837xS_sci_flash_kernel,得到F2837xS_sci_flash_kernel.txt,大小50KB
用同样的方式编译了...\C2000Ware_4_01_00_00\device_support\f2837xs\examples\cpu1\blinky,得到blinky.txt,大小26KB
开发板用拨码开关拨到了SCI boot模式
windows进入cmd,输入指令serial_flash_programmer.exe -d f2837xS -k F2837xS_sci_flash_kernel.txt -a blinky.txt -p COM15 -v -b 9600
用时4分30秒后显示如下。
选择1之后是下面这张图,用时20秒
此时将拨码开关拨到get mode重置后,写入的flash程序可以正常运行。
请问为什么下载flash kernel那步比特率这么小,有什么办法可以提高这个速率吗?