This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F280039C: 使用位域方式实现MCAN,遇到的问题!!!

Part Number: TMS320F280039C


从280049移植到280039,需要用MCAN实现以前Dcan的内容,采用寄存器方式实现。

用库函数测试发现功能正常,变换成寄存器模式通信异常。

发现039和049关于can结构体定义不一样,如下图,

查询资料发现,这个会影响编译对地址的解析方式。

请问下,mcan和can一样也用了地址桥吗? 是否也需要特殊定义寄存器文件结构体,请问能提供用寄存器实现macn的例程吗?