Part Number: TMS320F280025
汽车空调热泵项目当前是400V、800V系统,后面可能升级到1500V的应用
当前280025的应用,后期可能需要升级资源,比如主频当前80M可能要升级到100 120M 存储资源增加 还最好有OTA功能,需要推荐一个性价比高的?
当前280025是否可以同时支持CAN和LIN接口,具体怎么使用?
PIN32、PIN27 GPIO口配置下拉后,晶振不能起振,配置悬空就可以起振,所以PIN 3、4、7、10、25等目前配置都是下拉,是否会影响芯片其它功能?
PIN 10是否可以用来做AD口,规格书上说是做模拟输入?