This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

咨询2812及其开发板或者核心板选型



之前用过DSP2407,主要将其作为单片机使用,现在有两种应用情形,2407的性能不能满足,涉及到中高速数据的数模转换和实时话处理,故准备选择2812,关于2812有些问题特此咨询下,麻烦解答:

1、第一种应用,AD的数模转换速度大概在3-5M/s 左右   一次采集时间长度最大为1s  应用时可能是1-3个通道

2、第二种应用,AD的数模转换速度大概在100-200k/s 左右,单次数据采集时间长度在20s    需要3个通道同步采集

 

实时数据量   按3M采样率算  单通道数据量6MB,3个通道数据量为18MB。

数据处理主要是采集的波形的特征提取,如峰值,脉冲宽度等等

准备选择一款2812的核心板进行开发

 

之前主要是面向控制的单片机类应用,对于这么大的数据处理没有底。

  问题:

1、2812是否能满足我的需求? 选择核心板或者开发板时主要需要含有哪些IC和接口

2、实时采集的数据,如何缓存?   这么大的数据量实时处理的时候 ,需要多长时间能否提前评估?

3、如果数据不能实时处理,是否能够利用相关总线向PC终端传输,利用DSP和网口传输需要哪些接口?是否复杂?

   能否利用DSP直接挂硬盘?