之前用过DSP2407,主要将其作为单片机使用,现在有两种应用情形,2407的性能不能满足,涉及到中高速数据的数模转换和实时话处理,故准备选择2812,关于2812有些问题特此咨询下,麻烦解答:
1、第一种应用,AD的数模转换速度大概在3-5M/s 左右 一次采集时间长度最大为1s 应用时可能是1-3个通道
2、第二种应用,AD的数模转换速度大概在100-200k/s 左右,单次数据采集时间长度在20s 需要3个通道同步采集
实时数据量 按3M采样率算 单通道数据量6MB,3个通道数据量为18MB。
数据处理主要是采集的波形的特征提取,如峰值,脉冲宽度等等
准备选择一款2812的核心板进行开发
之前主要是面向控制的单片机类应用,对于这么大的数据处理没有底。
问题:
1、2812是否能满足我的需求? 选择核心板或者开发板时主要需要含有哪些IC和接口
2、实时采集的数据,如何缓存? 这么大的数据量实时处理的时候 ,需要多长时间能否提前评估?
3、如果数据不能实时处理,是否能够利用相关总线向PC终端传输,利用DSP和网口传输需要哪些接口?是否复杂?
能否利用DSP直接挂硬盘?