由于中秋、国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解.

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F280049: TIDA-010062 在做lab4 实验时 PFC空载情况下 会触发过流保护

Part Number: TMS320F280049
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010062

TIDA-010062 在做lab4 实验时  PFC空载情况下 会触发过流保护,电流存在反灌现象,波形如下图所示,C1为下管驱动,C2为母线电压,C3为电感电流,C4为AC输入,AC输入230V。

  • 感谢您对TI产品的关注!已为您咨询TI资深工程师,一旦得到回复会立即回复给您。

  • 如果您谈论的是负纹波电流,那在空载条件下是正常的。由于我们没有针对轻载条件实施 DCM 控制,纹波电流将在 CCM 模式下变为负值。

    而且,在 PWM 关闭之前我没有看到任何电流尖峰。您确定是OC跳闸了吗?

    当下管保持高/低时,电感电流出现开关纹波,这是什么原因呢?

  • 我重新测了下波形,C1为下管驱动,C2为上管驱动,C3为电感电流,C4为输入交流电压, 会不定期触发电流倒灌、进而引发下管驱动一直维持高电平,诱发过流保护。这是环路参数不合适导致的?有没有合适的电流环和电压环参数? 电感参数与demo提供的原理图内一致、320uH。

    下面这个是整体图片和过流附近的细节波形图

  • 这是一个已知的错误。您需要为正循环添加占空比钳位,为负循环添加负钳位。

  • 当我再次查看此波形时,我发现用于交流频率锁定的 SPLL 似乎也加倍了。

    您可以尝试为 交流感应添加更强的 RC 滤波器,这可以使 spll 更稳定。