您好!我想请教下关于F28m35中shared RAM的理解。
1、如果C28向S0 RAM中写程序,M3从该位置读程序,那么就涉及到两个核对RAM的访问。那么这个读写是不是同时发生的?如果不能同时发生,那么在不同的project中如何协调这个读写的过程的呢?
2、另外我想问下,下面程序中语句中&g_sIpcController1是干嘛的?
IPCMtoCDataWrite(&g_sIpcController1, pulMsgRam[0],(unsigned long)usWWord16,
IPC_LENGTH_16_BITS, ENABLE_BLOCKING,
NO_FLAG);
3、当我的数据涉及正负,是不是要把例子中unsigned 改成signed?