需要做一个可以调整参数的东西,要求掉电后参数仍能保持,如何做到?
期待大家的指点!谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Di Jiao,
C2000 支持对 Flash 的擦除、烧写等功能,具体的操作方法请参考 controlSUITE 中的相关技术文档和示例代码。
(查找的路径为 \...\controlSUITE\controlSUITE\libs\utilities\flash_api\2803x\v100a\doc)
对于 Flash API 函数具体的调用方法,可以参考 ControlSUITE 中的示例代码,例如 flash_f28069 ,主要有以下几个步骤包括:
(1)在 .cmd 文件中定义代码搬移的相应区域:
(2)定义函数 Example_CallFlashAPI(),其中包含 Flash API 操作;将其地址空间定义在 ramfuncs 中:
(3)在 main() 中调用 Example_CallFlashAPI() 函数之前,需要先执行代码搬移函数,将在 ramfuncs 中定义的代码从 Flash 搬移到 RAM 中,此时Example_CallFlashAPI() 才真正被搬移至 RAM 中:
(4)最后,执行 Example_CallFlashAPI() 函数,在其中调用相应的 Flash API 函数: