This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
问题1.
如上图所示,例程中DMA通道2的源地址为ADCBRESULT_BASE,这个应该不对,因为使用的是ADCD这个ADC模块,请TI工程师确认一下
问题2.
如上图所示,ADCA和ADCD是同步采样的,所以ADCA2(ADCA单元中断2)和ADCD2(ADCD单元中断2)是同时发生的,但是从原理上讲,用DMA_TRIGGER_ADCD2作为DMA通道2的触发信号是不是更合理
问题3.
工程默认的采样窗口是75nS,我不清楚例程为什么要把采样窗口设置成这样,但是对于TMS320F28379D的LaunchPad开发板而言,这个采样时间过短,下面是对输入1.632V输入信号的采样结果
输入1.632V对应的理论转换结果为2228,可以发现图中的转换结果明显偏小
加大采样窗口后,可以得到准确的结果,如下图所示,ACQPS设定为163
我的计算是按照TRM中的相关章节11.15.2 Choosing an Acquisition Window Duration,如下图所示
由于LaunchPad各ADC通道没有Rs和Cs所以我假定了一组数值,因此有可能不准确。不过在此提醒大家使用ADC单元的时候计算一下最小采样窗口,同时注意各个通道的Cp值是不一样的,
TMS320F28379D的ADC通道CH值为14.5pF,对比一下TMS320F28335的ADC通道CH为1.64pF,虽然TMS320F28379的Ron电阻为425Ω,比TMS320F28335的Ron电阻1KΩ小一些,但是由于TMS320F28379D的CH数值较大,因此建议采用相对小些的Rs电阻以减小最小采样窗口从而减小对时间敏感型应用的影响
问题4.
不太清除上述代码片段中高亮语句的作用,注释掉以后,代码运行没有发现异常
看起来是使能了对counter 2的初始化
但是例程并没有使用counter2,我没有找到哪里将SOCPSSEL配置成了1
问题5.
SOCBCNT2(SOCACNT2)在SOCB(SOCA)产生的时候,会被清零吗?如果不会被清零,那是不是要手动清零呢?
问题6.
srcStep为-14是因为16个结果寄存器,以32bit的大小进行传输,最后一次传输地址指针指向ADCRESULT14,所以在开始新的burst传输时需要将地址指针减去14用以使指针指向ADCRESULT0,请问这个理解对吗?
destStep为2是不是也是因为以32bit的大小进行传输,最后一次传输时地址指针指向addr1.14,每次传输16个16bit的结果,所以需要使addr1.14+2 = addr2.0 从而开始新的16个16bit结果的存储,请问这个理解对吗?
关于您的问题:
1.我已请求修复此问题;
2.因为 ADCA/D 是同步使用的,它们的转换会同时结束,所以您选择哪一个都可以;
3.看起来这个例子是用一个非启动板原生的运算放大器或驱动程序设计的,所以这可能就是它按原样设置的原因。最安全的方法是计算样本和保持窗口;
4.这更像是一个 ePWM 问题,所以我会请另一位专家来帮助解决这个问题;
5.我查看参考手册,看起来 SOCBCNT2 在生成 SOC B 脉冲时被清除。
也感谢您的提问,同时已将您的最新疑问转达给了TI工程师,一旦得到回复会立刻回复给您,您也可以访问英文原帖(+) Questions about adc_ex6_soc_continuous_dma routine - Power management forum - Power management - TI E2E support forums了解最新进展。
在与一位ePWM经验比我更丰富一些的专家讨论后,我认为只有在多次触发 ADC 时才真正需要您图中的第 315 行代码。因为该示例仅触发第一个 SOC 一次,然后禁用 ADC 中断,所以注释掉第 315 行代码不会影响结果。但是,如果您注释掉禁用 ePWM ADC 触发器的第 240 行代码,那么注释掉ADC Trigger Event Count初始化函数应该会产生不正确的结果/行为。该示例的注释似乎没有正确反映这一点,因此我将尝试对其进行修复。