Part Number: TMS320F28335
根据Matlab提供的ADC-PWM Synchronization via ADC Interrupt仿真例程编程送入F28335开发板后,直接给开发板ADC模块(图3红色圈出部分)接上2V的直流电压,但是发现ePWM模块不能正常输出PWM信号
其中,k=3*7500/(4095*10)(模拟输入2v,产生20%占空比频率为10k的PWM信号),ADC顺序采样ANI0输入模拟信号,epwm1A从IO0输出。
想知道是连接上的问题还是例程配置有误?