This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于TMS320F28035

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

专家你好。

   我做的TMS320F28035的电源项目将要做PCB了,要尽可能地达到合理。因为是第一次和这款芯片打交道所以才有以下初级问题。请谅解。

1、初始状态问题。

手册中说The pullups on the PWM pins are not enabled at reset. The pullups on other GPIO pins are enabled upon reset.。我用的引脚功能是PWM,但它又是GPIO的复用功能,如PNT的69脚,它既是EPWM1A,又是GPIO0,那么在复位时,它到底会怎么样呢?是不是复用功能时,以PWM功能为准;没有PWM功能的GPIO引脚将执行上拉使能?  -----由于用在电源上,初始状态对其很重要。

2、BootROM

SPRS584F中的Table 3-6,提到了与串行口相关的,只有SCI,而在Table 3-7. 中说了Peripheral Bootload Pins有五种,除SCI可以在表六中找到其进入这种模式的方法外,其它如CAN等怎么进入呢?

3、ADC问题。

ADC的两个通道可以同时采样、保持。假如信号S1、S2,在T0时刻同时采样,在T1时刻对S1作ADC转换,结束后,在T2时刻对S2转换。现在的问题是:对于S2,它可以保持这么久而电压不变(或相当小)吗?

谢谢专家

  • 1. 与PWM复用的GPIO,例如GPIO0~GPIO11,初始上电为低电平,其他GPIO为弱上拉。

    2. 请参考F28035的DataSheet,3.3.9章节,进入Get Mode,Get Mode里面有eCAN boot。

    3. 里面有S&H 电路,同时采集,先后转换。

  • 问题1:reset时,PWM/GPIO复用功能默认为GPIO功能,且此时GPIO内部上拉。所以在使用PWM功能时,要注意防止PWM上电输出高电平引起设备异常,因为内部上拉,IO数据寄存器可能存储了一个高值,当GPIO变为输出时,就会输出一个高电平。

    问题2:TMS320F2803xBootLoad 方面请参考文档 SPRUGO0A  里面有详细的boot方式

    问题3:这样做没问题。采样信号变化不能太快就可以。

  • 谢谢你们两位的回复。

    特别对第一个问题,两个答案是相斥的。我也无法判定哪个是正确的,只有做个实验再说吧

  • 关于第一个问题,我是做实验测试过的。因此没有问题。

    我说的是,在上电的瞬间,即3.3V已经上电,但程序还没有启动这个过程中,与PWM复用的引脚一定是低电平。

    其他引脚为弱上拉,即1.85V左右。

  • 谢谢Jones Chen ,也谢谢 Hardy Zhou,

    要想知道栗子的味道,还需要自己亲口尝一尝