各位专家好,我在开发TMS320F28335的过程中反复开关电源,MCU随机出现程序运行停止或死机的现象,
我怀疑是否因为MCU不能正常复位,我的供电及复位电路都是参考ezdsp28335 sch.pdf。请问:
1、F28335对内核供电与IO供电的顺序是否有要求,如果同时供电是否可能出现非正常工作的情况?
2、我如果采用tps3823-33替代tps767d301的RESET功能是否对解决问题有所帮助?
3、另外如果内核供电电压不到1.9V(假如是1.88V),MCU工作在150HZ下是否稳定?
谢谢!