您好:
我现在需要在F28m35中移植个TI-RTOS的系统。我打算在已有的TI-RTOS demo上做相应的修改。我有几个问题请教。
1、因为是双核,我需要建立两个project。我准备在M3中移植TI-RTOS系统,C28中不移植。那么是否是M3的project,是在TI-RTOS demo中的project上修改,而C28的project在F28m35普通的project中修改就可以了?
2、像我1中说的,一个核跑系统,另一个不跑系统,这样可以吗?
3、这两个project烧写到DSP的顺序是怎么样的?能否介绍下这个双核project烧写的细节步骤什么的?