你好,
我的28335控制USB器件(cy7c68001)发送数据,程序烧写到FLASH中。只有连接仿真器(仅仅硬件上和电脑连,不和ccs软件连接),FLASH运行,usb才能
正常工作。如果脱离仿真器,DSP能运行,其他器件运行OK,但USB器件运行不成功。
请问下 ,仅仅插上仿真器,对DSP FLASH运行,以及对板子上其他器件的运行有什么影响??以及如何解决这个问题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
我的28335控制USB器件(cy7c68001)发送数据,程序烧写到FLASH中。只有连接仿真器(仅仅硬件上和电脑连,不和ccs软件连接),FLASH运行,usb才能
正常工作。如果脱离仿真器,DSP能运行,其他器件运行OK,但USB器件运行不成功。
请问下 ,仅仅插上仿真器,对DSP FLASH运行,以及对板子上其他器件的运行有什么影响??以及如何解决这个问题
你好 非常感谢你的回答。小弟我还是有些地方不明白,还希望您指点一二。
问题1."二是仿真器同时是通过USB可以传递5V电源;”是什么意思啊?我的仿真器虽然也是usb接口的,但不是我所指的USB芯片。然后板子上给JTAG接口提供
+5V的电压,这个电压应该是给仿真器吧。您说的意思,应该是说板子上的+5v和地通过仿真器与电脑构成了一个回路吧?而这个电源回路的存在,使得USB芯片
(cy7c68001)才能正常吧?这个地方还希望您多多解释下。
问题2:关于“电源则需要检查一下你的硬件电路,看看USB和芯片是如何连接的”。小弟是硬件小白,想问下,我要怎么检查我的电源硬件电路,具体查看什么
东西,以及看看USB和DSP如何连接,这个主要看什么呀??感觉dsp的电源供电正常吧,它还是照常运行。dsp并口控制usb发送的数据不对,不是差一点点,而是差了很多,不是数据总线和地址总线的问题
项目比较急,文字有点多,希望您能耐心讲解一下,多多谢谢了。
1, 我知道你说的USB是指另一颗芯片,同时仿真器也是通过USB连接。我的意思是,应该是USB接口通过仿真器提供了5V电源给你的USB芯片,从而使得它正常工作;
2, 硬件电路就是去检查仿真器,C2000芯片和USB芯片之间是如何连接的,特别是看看电源是否有相通的部分。
电源是相通的,板子的情况是这样:开关电源供给板子+5V电源,同时这个+5v短接到JTAG口的+5v,+5v电源用于产生IO端口+3.3v和dsp内核+1.9v电压,3.3v供给usb芯片。
刚刚手工测了下,连接仿真器时,分别为+4.95V、+3.29v、+1.89v,不连接仿真器时,变压变化不大,+4.93v、+3.28、+1.89v
明天试试弄个带驱动能力强的+5v电源好了。有问题希望能及时联系到您,先在此谢谢你了。
另外,这个症状会跟+5v电源 有纹波有关么?会不会纹波从仿真器这边流走了。。。只是一个小猜测