问题描述如上图所示,请大神指教,到底哪里有问题。非常感谢。
联系方式:
QQ:348710052
tel:15158114552
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,打扰您一下,我是初学者,我刚刚写了一个发送和接收的ecan程序(分别,见附件), A DSP发送,B DSP 接收。
然后我是把发送的烧写进了A板。问题:在烧写的过程中,出现了一个警告:对于.const那一行,no matching,
B板用仿真器进行观察寄存器里的值(没有烧,但Flash里已经有了以前固化的程序,具体是什么我清楚),然后load program到板子里,开始run,在接收邮箱前设置的有断点,然后我就分别把高、低16位装入观察窗口,发现里面已经有值了,这也太奇怪了吧,can的双绞线还没有连接怎么会有值呢,而且一断开,再一连接,值还是那个值。
太奇怪了,由于是初学者,不知道哪里出了问题,所以想请教您一下,耽误您的宝贵时间了。我怀疑是我的程序有问题,但就是不知道问题出在哪里?
请教您一下,帮忙看看,谢谢,不胜感激!
祝您,工作顺利!
1083176055@qq.com 我的邮箱谢谢,期待您的回复