This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于InstaSPIN的TMDSHVMTRINSPIN 电机开发板

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

   1) 近段时间看到了TI的TMDSHVMTRINSPIN的InstaSPIN开发板,看了这块板是跟High Voltage Motor Control and PFC Developers Kit (v2.0)的原理图一样

          的,想确认下这两块板是不是一样的板,只有用到不同的High ControlCARD时就有不同的功能,例如用到  TMDSCNCD28069MISO  ControlCARD 就能使

         用有  InstaSPIN-MOTION的功能。

  2)不知道TMDSHVMTRINSPIN这块板是怎么跟GUI通信的,看到了 TMDSCNCD28069MISO  ControlCARD 有两个USB接口,一个是用来做USB仿真的,一个

        是普通的USB口,不知道是用哪一个来跟GUI通信的,因为我想根据这款开发板设计一块自己的板,所以要确定做出自己的板子后能不能通过 GUI 来调试和测

       电机参数。

 3)不知道InstaSPIN这种电机参数自动识别是怎样的,是不是一定需要 GUI 调试来识别电机参数后再将程序里的电机参数修改,还是板子直接接上电机后就能自

       动识别电机参数,不需要通过 GUI 识别到电机参数后再在程序中做修改呢?

谢谢。

  • (1)一样的板子;

    (2)CCS中的guicomposer这个软件生成的GUI,通过JTAG接口读取数据的;

    (3)有例程的,不一定需要GUI

  • 1)通过JTAG通信,是不是一定要用  TMDSCNCD28069MISO  ControlCARD 里的USB仿真口通信,我现在公司有一个XDS100v3的JTAG仿真器,不知道

         能不能用这个仿真器来通过JTAG来读取数据?

    2)我现在是想用InstaSPIN 开发一块板子的,能带ACI电机,PMSM电机,不知道控制程序是不是一样的,需不需要根据不同电机类型选择不同的程序。

    3)固化在ROM里面的FAST和在Flash或ROM里的FOC,是不是这个InstaSPIN-FOC和InstaSPIN-MOTION都一样的,即针对任何电机(ACI、

            BLDC、PMSM)都公用,不需要任何修改?

  • 二楼回答:TMDSHVMTRINSPIN的InstaSPIN开发板,看了这块板是跟High Voltage Motor Control and PFC Developers Kit (v2.0)的原理图一样,

    说是一样的,那么TMDSHVMTRINSPIN与ControlSUITE中的高压电机控制+PFC 套件v2.1是一样的吗