1) 近段时间看到了TI的TMDSHVMTRINSPIN的InstaSPIN开发板,看了这块板是跟High Voltage Motor Control and PFC Developers Kit (v2.0)的原理图一样
的,想确认下这两块板是不是一样的板,只有用到不同的High ControlCARD时就有不同的功能,例如用到 TMDSCNCD28069MISO ControlCARD 就能使
用有 InstaSPIN-MOTION的功能。
2)不知道TMDSHVMTRINSPIN这块板是怎么跟GUI通信的,看到了 TMDSCNCD28069MISO ControlCARD 有两个USB接口,一个是用来做USB仿真的,一个
是普通的USB口,不知道是用哪一个来跟GUI通信的,因为我想根据这款开发板设计一块自己的板,所以要确定做出自己的板子后能不能通过 GUI 来调试和测
电机参数。
3)不知道InstaSPIN这种电机参数自动识别是怎样的,是不是一定需要 GUI 调试来识别电机参数后再将程序里的电机参数修改,还是板子直接接上电机后就能自
动识别电机参数,不需要通过 GUI 识别到电机参数后再在程序中做修改呢?
谢谢。