你好,最近在参考TI例程调试程序,用软件CCS4.2调试的。在永磁电机基于2812芯片SVPWM-foc控制demo例程PMSM3_2.C中看到可以用软件graph模块观察变量波形的程序,想在自己的2812片子上设置窗口观察变量,但是不能正常通信显示,原因是什么?我的设置如下:
1.在主程序C文件pmsm.c中先包含头文件DLOG4CH.H,如图1所示:
2.在主程序C文件pmsm.c中初始化定义四个通道变量类型:
3.在C文件pmsm.c中定义观察窗口模块DLOG_4CH_DEFAULTS
4.在pmsm.c文件main函数里初始化如下:
5.在pmsm.c文件的主中断interrupt void MainISR(void)里对通道更新作如下设置
6.定义DLOG4CH.H头文件
7.DLOG_4CH_init与DLOG_4CH_update都在DLOG4CHC.ASM中设置,DLOG4CHC.ASM设置直接引用自demo例程PMSM3_2.C,完全相同。
8.F2812_EzDSP_RAM_lnk.cmd中设置代码段分配,如下
然后运行程序的时候,在参数窗口变量观察参数有变化,
按照步骤5中设置的参数观察,窗口graph没有显示预想中的波形,而是杂乱无章的,此原因可能是什么呢?