This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

PLC套件tmdsplckitV3 通信问题



Mr Chen

    你好,感谢之前关于套件无法连接问题的解答,

我有一个新的问题,因为我当时测试的时候是在我自己的工位的插排上,可以正常通讯,于是就去找了老板告诉他可以,老板说了一句可以多远,我说了不跨变压器的话应该就行,结果令人尴尬的时候出现了,我到别人的工位上,就已经不能通讯了

   因为之前我有用过国内一家的PLC通讯,实测过这个电网环境下是可以通讯的

 背景交待清楚了之后,要请教 Mr Chen 我目前这种不能通信的情况是因为电网上的噪声的原因么,我能确定的是两个设备肯定是在同一相上,如果是噪声的问题,目前这个套件的演示效果有什么办法可以改善么?

  • 你用的标准是Prime的,请下载G3的标准,肯定可以通信。

    要重新烧写一下软件,用PHY Test Mode。

    www.ti.com/plc

  • 请使用附件中的.out文件。

    用CCSv4.2.4 or CCSv5进行烧写。

    具体桌面软件的操作说明在www.ti.com/plc中。

    g3_plc_F2806x_AFE031_v2.2.out
  • 额,好几天都没收到邮件,还以为各位专家都在过圣诞呢。。。。

    奇怪啊,居然没收到订阅的邮件。。。

    我去烧写下,试试,之前没有接触过C2000的烧写和编程,还要先去学习下,

    多谢各位专家了

    对这个问题,我是不是可以理解为  prime 的抗干扰能力比较差(但是传输速率或者说带宽比较高),G3的抗干扰能力较强(但是传输速率或者带宽比较低)

    具体是不是这个原因,我还要去看看相关文档了解下

    最好还是要谢谢各位专家

  • Mr Chen

       你好,我下载了G3的标准,尝试进行通信,不知道是不是G3标准下PLC_Application_Suite.exe这个gui不支持“Send message”  通信不成功

      使用PHY test Mode 好像是可以通信了,但是感觉显示的全是各种的error,如下图,请Mr Chen 帮忙解释一下

     

    如果是我所在的办公室的电网环境太差的话,可以通过软件调整的方法改善我的测试结果么?

  • PHY Test mode是物理层测试,上面的图片显示,有数据被接收到,但是有Header CRC的错误,就是有丢包的现象。

    这是和电网情况有关的。

    因为有Header CRC,所以Message Send可能就通信不成功。

    您看第一张图上的SNR都是0,这说明网路情况比较糟糕,如果大于0的话,是可以传Message的。

    建议更换一下环境,另外保证您测试的两点在同一个相位下,同一个Circuit Breaker下,这样信噪比会有提高。

  • Mr Chen

       谢谢您的解答

    我的测试就是在同一相下做的测试,是在同一个空气开关下做的测试,距离在几十米内

    因为是写字楼的环境,回路中日光灯比较多,电脑也不少

    这样的话,有没有一些别的方式改善测试的效果呢?

    我之前有讲过,我以前在同样的这个环境下测试过一个国内产的PLC通信的产品,还能实现抄表的操作,

    因为我们后面可能会用TI的这个方案做项目,这样的测试结果没办法继续下去

  • 在软件方面,您可以调整的是

    在Mode下,选择Intermediate mode,进入下面的图片后,选择Options--> PHY Parameters

    在里面,选择Tong Mask,您默认应该是A-36, 改成A-25和B band 分别测试一下。应该有所好转。

    另外,TX Level应该选择最大,也就是32。 Robo Mode打钩。注意两边设置要相同。