This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
//控制8路PWM
__interrupt void ePWM7_ISR(void)
{
//因为是同步所以放一个中断里 8路PWM:ePWM1A ~ ePWM7A 、eCAP2的APWM
EPwm1Regs.CMPA.bit.CMPA = EPwm1Regs.TBPRD * Inverter_DATA[PV1_PWM_control] * sina[ Inverter_Flag[FlagX_sin_Number] ]; //按照sin变化占空比
EPwm2Regs.CMPA.bit.CMPA = EPwm2Regs.TBPRD * Inverter_DATA[PV1_PWM_control] * sina[ Inverter_Flag[FlagX_sin_Number] ]; //按照sin变化占空比
EPwm3Regs.CMPA.bit.CMPA = EPwm3Regs.TBPRD * Inverter_DATA[PV2_PWM_control] * sina[ Inverter_Flag[FlagX_sin_Number] ]; //按照sin变化占空比
EPwm4Regs.CMPA.bit.CMPA = EPwm4Regs.TBPRD * Inverter_DATA[PV2_PWM_control] * sina[ Inverter_Flag[FlagX_sin_Number] ]; //按照sin变化占空比
EPwm5Regs.CMPA.bit.CMPA = EPwm5Regs.TBPRD * Inverter_DATA[PV3_PWM_control] * sina[ Inverter_Flag[FlagX_sin_Number] ]; //按照sin变化占空比
EPwm6Regs.CMPA.bit.CMPA = EPwm6Regs.TBPRD * Inverter_DATA[PV3_PWM_control] * sina[ Inverter_Flag[FlagX_sin_Number] ]; //按照sin变化占空比
EPwm7Regs.CMPA.bit.CMPA = EPwm7Regs.TBPRD * Inverter_DATA[PV4_PWM_control] * sina[ Inverter_Flag[FlagX_sin_Number] ]; //按照sin变化占空比
ECap2Regs.CAP2 = ECap2Regs.CAP1 * Inverter_DATA[PV4_PWM_control] * sina[ Inverter_Flag[FlagX_sin_Number] ]; //按照sin变化占空比
Inverter_Flag[FlagX_sin_Number]++;
if(Inverter_Flag[FlagX_sin_Number] >= Sin_sampling_Number){Inverter_Flag[FlagX_sin_Number] = 0;}
EPwm7Regs.ETCLR.bit.INT = 1;//写1对ETFLG[INT]状态标志位清零才能进行下一次中断
PieCtrlRegs.PIEACK.all=PIEACK_GROUP3; //确认组3中断
}
我屏蔽掉
EPwm1Regs.CMPA.bit.CMPA = EPwm1Regs.TBPRD * Inverter_DATA[PV1_PWM_control] * sina[ Inverter_Flag[FlagX_sin_Number] ]; //按照sin变化占空比
EPwm2Regs.CMPA.bit.CMPA = EPwm2Regs.TBPRD * Inverter_DATA[PV1_PWM_control] * sina[ Inverter_Flag[FlagX_sin_Number] ]; //按照sin变化占空比
EPwm3Regs.CMPA.bit.CMPA = EPwm3Regs.TBPRD * Inverter_DATA[PV2_PWM_control] * sina[ Inverter_Flag[FlagX_sin_Number] ]; //按照sin变化占空比
EPwm4Regs.CMPA.bit.CMPA = EPwm4Regs.TBPRD * Inverter_DATA[PV2_PWM_control] * sina[ Inverter_Flag[FlagX_sin_Number] ]; //按照sin变化占空比
EPwm5Regs.CMPA.bit.CMPA = EPwm5Regs.TBPRD * Inverter_DATA[PV3_PWM_control] * sina[ Inverter_Flag[FlagX_sin_Number] ]; //按照sin变化占空比
EPwm6Regs.CMPA.bit.CMPA = EPwm6Regs.TBPRD * Inverter_DATA[PV3_PWM_control] * sina[ Inverter_Flag[FlagX_sin_Number] ]; //按照sin变化占空比
EPwm7Regs.CMPA.bit.CMPA = EPwm7Regs.TBPRD * Inverter_DATA[PV4_PWM_control] * sina[ Inverter_Flag[FlagX_sin_Number] ]; //按照sin变化占空比
ECap2Regs.CAP2 = ECap2Regs.CAP1 * Inverter_DATA[PV4_PWM_control] * sina[ Inverter_Flag[FlagX_sin_Number] ]; //按照sin变化占空比
这几个之后他就不会有波形但是没有屏蔽他就会有
我在主函数中有禁用ePWM 时钟
EALLOW;
CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM1 = 0; // 禁用ePWM1时钟
CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM2 = 0; // 禁用ePWM2时钟
CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM3 = 0; // 禁用ePWM3时钟
CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM4 = 0; // 禁用ePWM4时钟
CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM5 = 0; // 禁用ePWM5时钟
CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM6 = 0; // 禁用ePWM6时钟
CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM7 = 0; // 禁用ePWM7时钟
ECap2Regs.ECCTL2.bit.TSCTRSTOP = 0; //禁用eCAP2计数器开始计数 APWM
EDIS;
就是我在主函数中关闭了EPWM1~EPWM7的输出 如果不进行CMPA.bit.CMPA 的修改他是正常的(就是不输出PWM)如果在中断中修改CMPA.bit.CMPA 的话他会不执行关闭输出的操作(又进行输出PWM)我的本意是让他在我关闭它输出的时候ePWM停止输出,打开的时候继续输出
//HRPWM_Config - 配置所有ePWM通道,并在ePWMxA通道和ePWMxB通道上设置HRPWM; //ePWMx:PWM通道(ePWM1~ePWM7) period:频率 dutyfactor_A:A通道占空比 dutyfactor_B:B通道占空比 void ePWM_Config(Uint16 ePWMx,float period,float dutyfactor_A) { float count; if(ePWMx==1) ePWM=&EPwm1Regs; //是初始化ePWM1 else if(ePWMx==2) ePWM=&EPwm2Regs; //是初始化ePWM2 else if(ePWMx==3) ePWM=&EPwm3Regs; //是初始化ePWM3 else if(ePWMx==4) ePWM=&EPwm4Regs; //是初始化ePWM4 else if(ePWMx==5) ePWM=&EPwm5Regs; //是初始化ePWM5 else if(ePWMx==6) ePWM=&EPwm6Regs; //是初始化ePWM6 else if(ePWMx==7) ePWM=&EPwm7Regs; //是初始化ePWM7 dutyfactor_A = 1-dutyfactor_A / 100.0; //将通道A占空比小数化(本来调整的是低电平,使用1-的话修改的就是高电平时间) //ePwM通道寄存器配置与HRPwM //ePWMxA开关低/高与MEP上升沿控制 EALLOW; CpuSysRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 0; //在EPWM中禁用TBCLK EPWMCLK = TBCLK = 100 MHz TBCLK这是ePWM时钟(EPWMCLK)的预缩放版本,ePWM内的所有子模块都使用它。这Clock决定时基计数器递增或递减的速率。 EDIS; count=50000000.0/period; //获取计数次数(是带小数的) (*ePWM).TBPRD = (Uint16)(count); //PWM频率=1/(2*TBPRD) //在周期寄存器中设置计数器的计数周期(数period个数算一个周期,频率是其倒数,按这个公式看的话是乘2的倒数(因为是上下计数所以乘以2)) (*ePWM).CMPA.bit.CMPA = (Uint16)(count * dutyfactor_A); // 初始设定占空比50% period/2一半是50% // 设置EPWM1A比较值寄存器的比较值,即体现EPWM1A的占空比 (*ePWM).TBPHS.all = 0; //忽略同步事件 相位偏移寄存器这些位设置所选ePwM相对于提供同步输入信号的时基的时基计数器相位。—如果是TBCTL.PHSEN = O,则忽略同步事件并且时基计数器没有加载相位。-如果TBCTL.PHSEN = 1。则时基计数器(TBCTR)将为加载同步事件发生时的阶段(TBPHs)。同步事件可以由输入发起同步信号(EPWMxSYNCI)或由软件强制同步。 (*ePWM).TBCTR = 0; //时基计数器寄存器 //TBCTL为定时器控制寄存器 (*ePWM).TBCTL.bit.PRDLD = TB_SHADOW; //映射寄存器SHADOW使能并配置映射寄存器为自动读写 设置阴影负载 (*ePWM).TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN; //选择上下计数模式 // 增减计数模式 数到设定值再数到零 (*ePWM).TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1; //1分频 分频系数 \/ (*ePWM).TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1; //1分频 TBCLK = SYSCLKOUT HSPCLKDIV与CLKDIV对PWM的时钟进行分频 (*ePWM).TBCTL.bit.FREE_SOFT = 11; //仿真模式位 (*ePWM).TBCTL.bit.SWFSYNC = 1; // Synchronize high resolution phase to start HR period 同步高分辨率阶段以启动HR周期 (*ePWM).TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE; // 不使用移相方式 if(ePWMx % 2 == 0) { (*ePWM).EPWMSYNCINSEL.bit.SEL = ePWMx -1; //配置上一个PWM信号同步。 (*ePWM).EPWMSYNCOUTEN.all= SYNC_OUT_SRC_DISABLE_ALL; //EPWMxSYNCOUT源使能 禁用 } else { (*ePWM).EPWMSYNCINSEL.all = SYNC_IN_SRC_DISABLE_ALL; //禁用EPWMxSYNCL信号的来源。 可以配置为别的PWM信号 (*ePWM).EPWMSYNCOUTEN.bit.ZEROEN= 1; //禁用EPWMxSYNCL信号的来源。 可以配置为别的PWM信号 } (*ePWM).CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO; //A模块比较使能 加载CMPA在CTR = 0 通过写0来清除SHDWAMODE位来使能load on CTR=Zero (*ePWM).CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW; //A模块比较模式 //AQCTLx为输出A比较方式控制寄存器 if(ePWMx % 2 == 0) { (*ePWM).AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR; //PWM开关高/低 (后面这个注释是AQ_CLEAR值的)//TBCTR(计数器)与CMPA在up计数时相等使输出为high,这关系的输出的占空比 (*ePWM).AQCTLA.bit.CAD = AQ_SET; } else { (*ePWM).AQCTLA.bit.CAU = AQ_SET; //PWM开关高/低 (后面这个注释是AQ_CLEAR值的)//TBCTR(计数器)与CMPA在up计数时相等使输出为high,这关系的输出的占空比 (*ePWM).AQCTLA.bit.CAD = AQ_CLEAR; } EALLOW; // 开启ePWMx中断进入服务函数 (*ePWM).ETSEL.bit.INTSEL= ET_CTR_PRD; // Select INT on PRD event 在PRD事件上选择INT (*ePWM).ETSEL.bit.INTEN = 1;// Enable INT (*ePWM).ETPS.bit.INTPRD = ET_1ST;// Generate INT on 1ST event 在第一个事件上生成INT EDIS; } //控制8路PWM __interrupt void ePWM7_ISR(void) { //因为是同步所以放一个中断里 8路PWM:ePWM1A ~ ePWM7A 、eCAP2的APWM EPwm1Regs.CMPA.bit.CMPA = EPwm1Regs.TBPRD * Inverter_DATA[PV1_PWM_control] * sina[ Inverter_Flag[FlagX_sin_Number] ]; //按照sin变化占空比 // 设置EPWM1A比较值寄存器的比较值,即体现EPWM1A的占空比 EPwm2Regs.CMPA.bit.CMPA = EPwm2Regs.TBPRD * Inverter_DATA[PV1_PWM_control] * sina[ Inverter_Flag[FlagX_sin_Number] ]; //按照sin变化占空比 // 设置EPWM2A比较值寄存器的比较值,即体现EPWM1A的占空比 EPwm3Regs.CMPA.bit.CMPA = EPwm3Regs.TBPRD * Inverter_DATA[PV2_PWM_control] * sina[ Inverter_Flag[FlagX_sin_Number] ]; //按照sin变化占空比 // 设置EPWM3A比较值寄存器的比较值,即体现EPWM1A的占空比 EPwm4Regs.CMPA.bit.CMPA = EPwm4Regs.TBPRD * Inverter_DATA[PV2_PWM_control] * sina[ Inverter_Flag[FlagX_sin_Number] ]; //按照sin变化占空比 // 设置EPWM4A比较值寄存器的比较值,即体现EPWM1A的占空比 EPwm5Regs.CMPA.bit.CMPA = EPwm5Regs.TBPRD * Inverter_DATA[PV3_PWM_control] * sina[ Inverter_Flag[FlagX_sin_Number] ]; //按照sin变化占空比 // 设置EPWM5A比较值寄存器的比较值,即体现EPWM1A的占空比 EPwm6Regs.CMPA.bit.CMPA = EPwm6Regs.TBPRD * Inverter_DATA[PV3_PWM_control] * sina[ Inverter_Flag[FlagX_sin_Number] ]; //按照sin变化占空比 // 设置EPWM6A比较值寄存器的比较值,即体现EPWM1A的占空比 EPwm7Regs.CMPA.bit.CMPA = EPwm7Regs.TBPRD * Inverter_DATA[PV4_PWM_control] * sina[ Inverter_Flag[FlagX_sin_Number] ]; //按照sin变化占空比 // 设置EPWM7A比较值寄存器的比较值,即体现EPWM1A的占空比 ECap2Regs.CAP2 = ECap2Regs.CAP1 * Inverter_DATA[PV4_PWM_control] * sina[ Inverter_Flag[FlagX_sin_Number] ]; //按照sin变化占空比 // 设置eCAP2 比较值寄存器的比较值,即体现eCAP2的APWM占空比 Inverter_Flag[FlagX_sin_Number]++; if(Inverter_Flag[FlagX_sin_Number] >= Sin_sampling_Number){Inverter_Flag[FlagX_sin_Number] = 0;} EPwm7Regs.ETCLR.bit.INT = 1;//写1对ETFLG[INT]状态标志位清零才能进行下一次中断 PieCtrlRegs.PIEACK.all=PIEACK_GROUP3; //确认组3中断 }
EALLOW;
CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM1 = 0; // 禁用ePWM1时钟
CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM2 = 0; // 禁用ePWM2时钟
CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM3 = 0; // 禁用ePWM3时钟
CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM4 = 0; // 禁用ePWM4时钟
CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM5 = 0; // 禁用ePWM5时钟
CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM6 = 0; // 禁用ePWM6时钟
CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM7 = 0; // 禁用ePWM7时钟
ECap2Regs.ECCTL2.bit.TSCTRSTOP = 0; //禁用eCAP2计数器开始计数 APWM
EDIS;
使用这些语句
或者您有什么好方法么