您好,
关于2000系列,2812 和28335都有12位AD,且速度达到12.5M,请问:
1、2812 和28335两者AD精度有区别吗?
2、一个项目应用需要2-3M的采样率,请问在这种应用条件下,其精度怎样?增益误差和零点误差能否通过校正算法去除?
3、如果2-3M的采样率,即4-6MB的数据量,如何保证数据可靠传输? 数据采集不是连续采集,突发式间断每次采集时间1s左右,如何将数据缓存,然后发送!
数据的传输不需要实时,在采集后面几十秒内传输就行了。麻烦推荐方案
谢谢!
祝您新年愉快!