1.选用F28069M的芯片,硬件电路跟TI提供的原理图基本相同;
2.使用controlSTICK的BlinkingLED例程可以在线进行RAM和FLASH仿真调试,但要是在FLASH中单机运行,上电/复位程序不能自行运行,硬件引导模式确认没有问题
3.测得复位电平正常
疑问:1.controlSTICK的BlinkingLED例程能否在单机模式下单独运行,要想上电或复位能正常启动,我该如何操作?
2. 我按硬件BOOTROM调整GPIO34、GPIO37和/TRST来选择模式,也不能正常启动,这是什么原因?
麻烦ti的技术人员能给我分析一下原因,该如何操作才能正常运行,谢谢!