Part Number: TMS320F28377D
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
原来的F28377D项目,,是使用TI的CMD文件稍作修改,FLASH由A开始使用,工作两年,一直正常,
现在准备使用远程升级功能,所以把程序的存储区改为由E开始,A至D准备写BOOTLOADER。
现在把原来的程序改到由FLASH E开始的区域存储,-----即,仅改动CMD文件。
现在的问题是:CPU2无法启动!
----------注:
1、原来的程序是使用
IPCBootCPU2(C1C2_BROM_BOOTMODE_BOOT_FROM_FLASH);
来启动CPU2的。
2、使用仿真器可以启动CPU2,BOOTCTRL内容全1,
------ 过去一直对CPU2的启动纠结,后来使用IPCBootCPU2函数可以启动,就没有再深究。看了若干遍SPRUHM8I的ROM Code and Peripheral Booting及其它章节,也没有得出满意的结果。
谢谢大家