TI E2E™ 设计支持论坛将于 5 月 30 日至 6 月 1 日进行维护。如果您在此期间需要技术支持,请联系 TI 的客户支持中心寻求帮助。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28377D: F28377D的CPU2启动不了问题

Part Number: TMS320F28377D
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

原来的F28377D项目,,是使用TI的CMD文件稍作修改,FLASH由A开始使用,工作两年,一直正常,

现在准备使用远程升级功能,所以把程序的存储区改为由E开始,A至D准备写BOOTLOADER。

现在把原来的程序改到由FLASH E开始的区域存储,-----即,仅改动CMD文件。

现在的问题是:CPU2无法启动!

----------注:

1、原来的程序是使用

       IPCBootCPU2(C1C2_BROM_BOOTMODE_BOOT_FROM_FLASH);

来启动CPU2的。

2、使用仿真器可以启动CPU2,BOOTCTRL内容全1,

------ 过去一直对CPU2的启动纠结,后来使用IPCBootCPU2函数可以启动,就没有再深究。看了若干遍SPRUHM8I的ROM Code and Peripheral Booting及其它章节,也没有得出满意的结果。

谢谢大家