你好!
我们以【buck_F28004x】工程为base,想做成一个电源控制的项目。
但,发现float型运算和比较出现了问题。
因为base工程修改内容较多,所以不好描述我们变更过的部分。
想寻求TI工程师,能否给予一个调查方向?
其中float型运算错误具体情况,如下所示。
通过ADC采样中断保存数据到数组中,该数组总计8个元素,一定事件后,会将当前数组中8个元素进行求和(sumVout),然后进行移动平均(BUCK_vOutSensed_Volts)。
通过打断点的方式。我们发现,8个元素求和就已经出错了,如下图所示。
以上