This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
請問我想在例程上添加PMBus的功能,我應該加入哪些程式呢?
於0039C上有PMBus的CTRL、 ALERT、 SCL、 SDA等腳位,將這些腳位拉出連接電腦並使用Fusion Studio Onilne 的gui就可以了嗎?
你好,
Fusion Studio Onilne 的gui
抱歉我没搞懂你的意思。这是什么软件?
於0039C上有PMBus的CTRL、 ALERT、 SCL、 SDA等腳位,
请参考TRM第27章节关于脚位的描述:www.ti.com.cn/.../spruiw9a.pdf
对于C2000器件请查看C2000Ware中的例程:<C2000Ware>\libraries\communications\PMBus\c28\examples
在這裡面有以下四個例程,想請問這四個例程有甚麼不同嗎?看完UG後還是不太明白
如果我想達到和Fusion Studio Online介面一樣可以監控電壓電流的輸入輸出和溫度等等,並且依照所需輸出調整電壓值,我應該使用哪一個例程呢?
c2000的器件有專門使用的GUI嗎?
抱歉,c2000没有专用的GUI。
PMBus 通信堆栈示例仅显示了如何实现不同的 PMBus 协议。 它没有显示如何监控电压、电流或温度的代码。 我们没有相应的示例。