各位大侠:
我使用TI例程PMSM3_3,电机为13对级,27槽,角度测量采用旋变,采用吸D轴的方法找到D轴与定子U相的角度差,Ud=0.2,Uq=0,电角度=0,读取旋变的值为10.1度,将旋变测量值与该值做差作为新的机械角度,再换算为电角度。问题是在LEVEL1时采用自己的角度电机转的很平稳,正传与反转均没有问题,在LEVEL3时,采用自己的角度及自己的电流采样程序,电流无法闭环,怎么调整电流PID参数,电机都以高速旋转,ID及IQ均无法跟随给定值,开始怀疑是电流采样的问题,后来利用TI产生的角度,利用自己的电流采样时ID及IQ均可以跟随给定值,所以可以肯定电流采用是没有问题的,后来将之前测的10.1度改为6.5度时,电机正转时电流环能闭上,但是电机反转却不能闭上,这是为什么?感觉10.1度这个值在开环、电流闭环、速度闭环时均不能改变,但不改变电流环就闭不上,是不是因为我是空载的原因,电机电流很小,即使给定大的IQ,电机也无法产生大的电流,带上负载后以10.1度的偏移角就能闭上电流环?还有吸D轴方法测得的偏移角准不准确?望各位大侠给予解答,万分感谢!