This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教关于28069M异步电机FOC无感矢量控制弱磁问题

如题。

我现在能够做到在额定频率以下带满载没什么问题。

可是弱磁时就会出现问题。

空载时,可跑到100Hz(电机额定频率50Hz)。

带满载时,60Hz都跑不到。具体表现为电流振荡,速度变化较大。

弱磁算法用的TI给的例程,并做小的修正。

  • 楼主用的是INSTALSPIN?

  • 尝试调试PID参数,另外电机的磁场强度参数是多少?要是电机磁场很弱,弱磁效果也会受影响。

  • 楼主,你好。

    弱磁可以让电机运行在额定转速以上,同时弱磁会牺牲电机的输出转矩。

    一般地,在额定转速以下,进行恒转矩控制,满载运行没有问题。但是,额定转速以上,会切换到恒功率控制,转速越高,能够输出的最大转矩就越低。

    楼主要在满载的情况下,再让电机运行在额定频率以上,从理论上来讲,就是不可行的。60Hz跑不到也是正常的。

  • :

           你好!

             PID参数指的是速度环和电流环的参数吗?这个我都做了调整尝试,不见效果。

            “电机的磁场强度参数是多少?”请问这个参数是什么?我是按照TI提供的例程,保证输出电压最大来对励磁电流给定做调整的。

     

            你好!

            我在上面提到的加满载,指的是电流、电压均达到限幅值,而不是指转矩。

            现在的问题是,空载时,能够跑到100Hz,但是感觉不太稳定了。

           当转矩电流限制到100%,按照TI给出的例程,根据最大电压输出对励磁电流作调整,连60Hz都跑不到。

     

    最后,我想请教一下,这个28069M自带无感矢量控制有做好的案例吗?或是TI的老师对其做了详细的性能测试吗?包括启动力矩测试、低频力矩测试、带载能力、动态响应、弱磁能力等等。当然,这和硬件有一定的关系。但如果有成功的情况,至少表明这条道路是可行的。